结果:找到"北斗GPS天线 连接器 转接线 转接头 射频 连接 微波射频",相关内容1000条
- SMA连接器为什么在射频同轴领域使用最广泛?
- SMA连接器是一种广泛使用的半精度超小型RF和微波连接器,尤其适用于频率高达18GHz甚至更高频率的电子系统中的RF连接。SMA连接器有多种形式,公,母,直头,直角,隔板配件等等,使其能够满足大多数要求。它的超小尺寸也使它能够被使用,即使在相对较小的电子设备中也是如此。一、SMA连接器的介绍RG316同轴线缆,SMA公/SMA公SMA通常用于在电路板之间提供RF连接,许多微波元件包括滤波器,衰减器,混频器和振荡器。连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。第一个SMA连接器设...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SMA连接器 射频同轴 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-09-22 12:16:00
- 华强北为什么发展比较好?
- 华强北为什么发展比较好?最早华强北沉淀了与众不同的产业基础,深圳由“三来一补”的加工业发家,最早的支柱产业还是钟表、服装、眼镜等,这些行业在偏远地还可以寻觅到。深圳市电子商会程一木秘书长,是德高望重的老华强北人,他在赛格、华强集团高层任职,一路走来是华强北发展和辉煌见证者。程会长对金航标kinghelm(www.kinghelm.com.cn)萨科微slkor总经理宋仕强介绍说,华强北早期是上步工业区的一部分,规划建设以电子工业、来料加工为主的“内引外联”工业区。国家调拨中央各部委在此投资建设,建设形成“块状分割”大街区工业空间,超过100家合资企业在此工业区投资。华强北沉淀了与众不同的产业...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 华强北 金航标 天线 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-25 11:43:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 金航标kinghelm进一步全面铺开-产品热销海内外
- 随着金航标kinghelm发展越来越好,对品质与产品质量进行较为严格的把控,得到了国内外客户的广泛认可,越来越多北斗GPS天线、连接器、转接线、转接头、射频连接与微波射频客户首选厂商,现已成为国内知名厂商,实现海内外产销量与去年同比增长40%。由于美对华的制裁,今年半导体行业芯片短缺,一度出现了“芯荒”,金航标kinghelm的天线等产品跟芯片是1:1的需求产品,因此金航标也在这次的“芯慌”中受到不小的打击,但机遇与风险并存的,金航标kinghelm在总经理宋仕强先生及副总程玉洁女士的引领指导与长远的眼光,并没有局限于眼前的利益,而是长远出发进行决策,才使得金航标(www.bds666.co...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS天线 连接器 转接线 转接头 射频 连接 微波射频 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-10-26 15:12:00
- 金航标公司官网站增设“北斗专家”专栏
- 深圳市金航标电子公司运营“北斗专家”微信公众号好几年了,一直在大力宣传我国的北斗卫星导航系统BDS。金航标宣传北斗科普北斗推广北斗,讴歌为北斗系统做出贡献的人物,讲好和北斗有关的故事,传播科普关于北斗的资讯,为我国北斗BDS事业发展摇旗呐喊。金航标总经理宋仕强先生在bds666网站的专栏截屏北斗,现在不仅仅是金航标kinghelm公司的生意,金航标总经理宋仕强先生而是当毕生的事业来做。金航标公司创始人宋仕强先生,是国务院经济发展中心民营企业发展研究专家,一直积极为深圳市经济发展和发展改革建言献策,多篇宏观经济研究和深圳经济发展的论文在权威媒体发布,为深圳经济发展和体制改革提供新的思路展示新的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗GPS模块 微波射频 无线连接 连接器 北斗GPS天线 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-16 16:51:00
- “北斗专家”金航标宋仕强再说北斗卫星、北斗定位导航及北斗天线射频输送连接器
- 导航(Positioning)、定位(Navigation)、授时(Timing)系统,即PNT系统,是国家经济发展的增长极和信息化建设的基石,影响着我们生活和工作的方方面面,是未来发展的大方向。金航标公司(www.BDS666.com)从研发生产销售“kinghelm”品牌的北斗GPS模块开始,发展成为研发生产销售成系列的北斗GPS天线连接线射频同轴连接器等产品往汽车线束连接器面发展,公司愿景是成为技术领先的微波射频有无线连接和北斗应用产品提供者商,已经在北斗行业埋头苦干14年了,在军工的北斗B3频段天线连接器在研发新产品。金航标运营“北斗专家”微信公众号,一直在大力宣传北斗科普北斗推广北...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 北斗 导航 定位 天线 连接器 军工 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2021-08-03 17:39:00
- 金航标板端射频座子
- kinghelm产品ipex射频板端座子KH-IPEX-K501-29由于受新冠疫情的影响,国外各大原厂均暂时停工停产,交期变长。为满足市场需求,金航标kinghelm大力销售的的射频板端座子KH-IPEX-K501-29可以直接替代MURATA村田、HIROSE广濑、SPEEDTECH宣德、TEConnectivity泰科连接器、molex莫仕连接器等同类产品,性价比高,更是大大缩短了交期。为广大终端客户提供快速优质的服务。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 座子 板端 村田 射频连接线 发帖人:kinghelm 发帖时间:2020-06-02 10:29:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回